Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!
Tipo de emprego:
Localização:
Categoria de trabalho:
Número do trabalho:
Descrição do cargo
Obiettivo generale
Per la nostra divisione che si occupa di HVACR Service, siamo alla ricerca di una figura tecnica nell'area del Nord Est Italia (Veneto, Emilia Romagna) che si occupi delle seguenti mansioni:
Responsabilità principali
Assistenza specializzata sistemi HVACR
Attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva su impianti frigo;
Messa in sicurezza dell'impianto prima dell'intervento manutentivo
Pronto intervento sull' impianto in caso di emergenze
Valutazione tecnica delle cause che hanno determinato il guasto/usura fornendo eventuali indicazioni utili al miglioramento del componente
Compilazione del rapporto di intervento secondo il modello e le procedure aziendali
Regolazione di macchine ed impianti
Custodia e verifica delle attrezzature e degli strumenti di lavoro assegnati.
Il profilo che cerchiamo
Richiesta Abilitazione patentino F-gas
Richiesta abilitazione patentino Gas Tossici (Ammoniaca)
Conoscenza dei principi di funzionamento e delle caratteristiche degli impianti frigo in relazione al loro impiego;
Conoscenza degli strumenti e dei metodi di misura;
Conoscenza base dell'utilizzo del PC e strumenti informatici;
Orientamento al lavoro di squadra
Buona conoscenza lingua inglese
Area di lavoro: Veneto, Emilia Romagna
I nostri benefici
In Johnson Controls troverete un ambiente aperto a nuove idee ed esperienze appaganti, con la possibilità di svolgere un lavoro coinvolgente che vi stimolerà ad ampliare le vostre competenze e a fare carriera.
Chi siamo
Johnson Controls è una società globale diversificata e multi industriale leader del settore, che serve una vasta gamma di clienti in più di 150 paesi. I nostri 130.000 dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni energetiche efficienti, infrastrutture integrate e sistemi di trasporto di nuova generazione che insieme funzionano perfettamente per garantire la promessa delle città e comunità intelligenti. Il nostro impegno per la sostenibilità torna alle nostre radici nel 1885, con l'invenzione del primo termostato elettrico. Siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti a vincere e creare maggior valore per tutti i nostri stakeholder, attraverso la focalizzazione strategica sui nostri edifici e le piattaforme di crescita energetica.