¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

China, Jiangsu, Wuxi

Categoría del empleo:

Quality & Continuous Improv

Número de empleo:

WD30280517

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Comportamientos ganadores de Johnson Controls

Nos concentramos en lo que importa

Ganamos como un solo equipo

Asumimos la responsabilidad del resultado

Mejoramos cada día

Descripción del empleo

主要职责:

1.遵守公司道德政策、公司制度、政策和流程,遵守与本岗位相关的质量要求

2.执行公司的安全环保健康管理规定;对本岗位的环境因素和危险源进行辨识及整改,熟记公司的重大风险和重要环境因素;有效实施公司的安全环保健康管理目标和管理方案。

3.承担公司对零部件供应商的质量管理职责,全面系统的提升供应商供货质量水平。

4.建立完整的供方的质量档案,对供方的设备能力,工艺流程,测量方法和频次,已完成和正在进行的质量改善项目等要有一套完整的档案资料。

5.参与PUR部门组织的新供方开发工作,要在质量角度给出结论性意见。

6.新零部件的验证过程中,参与和供方的技术交流工作,制定或会签样品验证方案,统一检验标准,与供方共同解决样品试制过程中出现的质量问题。

7.熟悉所负责零部件的国标,企标,采购要求等,有较强的失效分析能力。

8.根据项目开发不同阶段的需求,负责零部件PAPSO要求的提出,审核,审批,归档及动态管理工作。

9.承担零部件质量的日常管理工作,及时、准确的向供方反馈日常质量问题,跟踪8D的回复和关闭。

10.岗位职责范围内的零部件指导书的编制,审核和培训。

11.根据末五位供方的质量绩效改进状况,提出召开MQR会议的要求。

12.负责与零部件质量相关的供方SCR申请的受理工作,负责ECN后第一批零件的质量确认工作

13.根据上一财年的供方质量绩效,制定下一年度的《供方质量改进Roadmap》,并每季度回顾一次。

14.组织供方开展质量改进项目和质量主题活动,每年度制定供方改善项目并跟进实施。

15.推动新工艺,新技术,新测量方法在供方和JCI应用及推广。

16.负责组织年度供方的过程审核工作,跟进供方整改计划的制定与实施。

17.对供应商实施不定期的飞行抽检,监督其产品的实物质量和生产过程。

18.根据供方质量问题造成的JCI工时损失和Warranty损失,向供方进行索赔。根据《质量协议》相关条款的规定,执行对供方的质量奖惩。

19. 跟进供方每月需要向JCI提交的相关质量报表的完成情况。

20.完成上级交办的其它任务;


任职条件:

1. 5年以上制造行业质量管理工作经验,有CDU行业工作经验优先

2. 本科以上学历,机械自动化或电气工程自动化专业, 具备质量管理知识及实践经验,掌握8D、PAPSO等质量工具的应用

3. 能熟练使用各种办公软件,良好的沟通能力、组织协调能力和解决问题能力;良好的英文沟通能力和学习能力


Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete