¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

Quebec, Quebec, Canada

Categoría del empleo:

Field Operations

Número de empleo:

WD30236235

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Descripción del empleo

En tant que leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, notre mission est de réinventer la performance des bâtiments au service des personnes, des lieux et de la planète. Joignez-vous à une équipe gagnante qui vous permet de construire votre meilleur avenir! Nos équipes sont particulièrement bien placées pour soutenir une multitude d’industries à travers le monde. Vous aurez l’occasion de vous développer grâce à des projets de travail significatifs et à des opportunités d’apprentissage. Nous nous efforçons d’offrir à nos employés une expérience, axée sur le soutien de leur bien-être physique, financier et émotionnel. Devenez membre de la famille Johnson Controls et prospérez dans une culture d’entreprise stimulante où votre voix et vos idées seront entendues - votre prochaine grande opportunité est à quelques clics !

Ce que nous offrons

· Salaire concurrentiel

· Vacances payées/ jours fériés / congés de maladie

· Ensemble complet d’avantages sociaux, y compris les soins médicaux, dentaires et de la vue - Disponible le premier jour

· Produit étendu et possibilités de formation en cours d’emploi / croisée

· Avec des ressources exceptionnelles

· Environnement d’équipe encourageant et collaboratif Dévouement à la sécurité par le biais de notre politique

· Zéro dommage Jetez-nous un coup d’œil ! · https://youtu.be/rS3_3zSHb4Q

Ce que vous ferez

  • Sous la direction du chargé de projet, supporte l'exécution rentable des petit projets d'installation d'incendie assignés.

  • Travailler avec les ventes et d'autres équipes, selon les besoins, pour fournir des activités de soutien dès le début du processus de développement du projet afin de fournir des informations sur la stratégie, la sélection du fournisseur/partenaire, les améliorations de la portée, l'ingénierie de la valeur, l'évaluation des risques, etc., selon les besoins.

  • Fournit une direction de travail aux équipes d'exécution de projet qui peuvent comprendre des ingénieurs, des concepteurs, des techniciens, des coordonnateurs de projet, des estimateurs et des sous-traitants pour garantir que les projets assignés sont réalisés avec précision, dans les délais, facturés, dans les limites du budget et dans le cadre du contrat.

  • Responsable du maintien d'un flux de trésorerie positif et de la poursuite active de la vente des ordres de changement.

  • S'assure que le travail effectué est conforme aux exigences légales nationales, locales et fédérales et s'effectue avec la plus haute éthique.

  • Adhère et garantit que le personnel et les sous-traitants de Johnson Controls respectent toutes les normes de sécurité.

  • Responsable du suivi de procédures et de processus de gestion de projet cohérents et reproductibles.

  • Maintient un équilibre efficace entre la satisfaction du client et les résultats financiers du projet.

Comment vous allez le faire

  • S'assure que les ressources de Johnson Controls et nos ressources de sous-traitants/fournisseurs adhèrent aux politiques de sécurité du site/JCI, selon la plus stricte.

  • Gère la portée, les coûts, les ressources et les risques des projets assignés afin de livrer les projets dans les délais et dans les limites du budget.

  • Agir en tant que principal leader sur place pour les équipes d'exécution des projets assignés.

  • Élabore un plan d'exécution du projet, y compris, mais sans s'y limiter ; Structure de répartition du travail, organigramme, plan de sécurité, calendriers de projet, journaux de problèmes/risques et exigences en matière de personnel pour exécuter les projets conformément au plan.

  • Évalue la portée contractuelle des travaux et l'impact des instructions/avis émis par le client, des directives sur le terrain et/ou des modifications du calendrier du projet.

  • Rechercher activement les ordres de modification pour lesdits changements et opportunités supplémentaires. Effectue les estimations des coûts associés, prépare les propositions et négocie le prix de règlement final ainsi que l'acceptation du client.

  • Gère les comptes créditeurs, la facturation et les recouvrements liés au projet. Effectue la facturation du projet avec l'aide du coordinateur de projet dans un format opportun et précis pour le client afin de maintenir un flux de trésorerie positif.

  • Examiner et interpréter les termes et conditions du contrat pour garantir que le travail est terminé conformément à la satisfaction du client et aux normes JCI.

  • Analyse les systèmes de rapport financier et les calendriers des projets pour résoudre de manière proactive les problèmes potentiels. Communique efficacement l'avancement du projet, les problèmes et la situation financière à la direction, selon les besoins.

  • Gère les risques et établit des plans de reprise du projet lorsque nécessaire. Résout les litiges avec un minimum de nécessité d’escalade.

  • Prépare les appels d'offres, négocie et émet des contrats de sous-traitance.

  • S'assure que les contrôles des documents du projet sont conformes aux exigences du contrat et aux normes JCI.

  • Supervise la construction du projet pour vérifier sa conformité aux spécifications, aux codes locaux et aux techniques d'installation.

  • Gère la sélection, la commande et le calendrier de livraison des matériaux à acquérir pour les projets assignés.

  • Développe et entretient des relations viables à long terme avec les clients, les consultants, les entrepreneurs principaux et les sous-traitants. Assiste aux réunions d’avancement des travaux, selon les besoins. S'assure que les sous-traitants comprennent les attentes du projet.

  • Coordonne avec le responsable de l'installation/des opérations et/ou le directeur de la construction l'allocation des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs du projet. S'assure que toute ingénierie et mise en service effectuée par l'équipe de terrain est conforme aux normes établies. Facilite l’escalade des problèmes liés au produit.

  • Assiste le responsable de l'installation/des opérations et/ou les ventes dans les efforts de développement de projets.

  • Fournit des commentaires sur les performances des ingénieurs et des concepteurs aux chefs d'équipe d'ingénierie et de conception ainsi qu'à la direction des opérations.

  • Effectue le chiffre d'affaires de l'installation au service vers la fin de chaque projet.

Ce que nous recherchons

  • Un DEC ou CFAA avec une expérience professionnelle équivalente et/ou un minimum de cinq années d'expérience directe sur le terrain dans le secteur de la construction de bâtiments est requis.

  • Connaissance des codes CAN ULC 536, 537 et NFPA 13, un atout.

  • Doit avoir la capacité de communiquer verbalement et non verbalement du matériel technique à un public technique et non technique.

  • Des déplacements peuvent être nécessaires en fonction de l'affectation du projet et des besoins.

  • Doit maîtriser les logiciels de gestion de projet et les systèmes de comptabilité financière. Expérience de travail avec MS Project, MS Office (Excel, Word, PowerPoint), Adobe Writer, Visio et l'environnement Windows de base.

  • Capacité de parler et d’écrire en français et en anglais.

Nous croyons qu’il faut bien faire en faisant le bien et nous nous tenons responsables de rendre le monde meilleur grâce aux solutions que nous fournissons, à notre engagement dans la société et à la façon dont nous faisons des affaires. Nous croyons que la diversité et l’inclusion sont importantes et qu’elles font une différence. En embrassant sa véritable valeur et en appréciant diverses perspectives, nous nous efforçons d’être l’un des lieux de travail les plus souhaitables. Johnson Controls répertorié dans Forbes Best Employers for Diversity 

#L1-GP1

Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete