¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

Oslo, Oslo, Norway

Categoría del empleo:

Field Operations

Número de empleo:

WD30232187

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Descripción del empleo

Er du en ambisiøs prosjektleder innen bygg automasjon som ønsker å gjøre en forskjell? Bli en del av vårt dynamiske team i Oslo, der du får muligheten til å drive innovative løsninger og forme fremtiden for byggteknologi. Ta steget mot en spennende karriere – les mer om stillingen her! 

 

I rollen som prosjektleder vil du ha det overordnede ansvaret for prosjektene og arbeide med å identifisere de mest hensiktsmessige løsningene i henhold til våre kunders behov. Stillingen omfatter små og mellomstore prosjekter innen serviceområdet, som inkluderer både private og offentlig bygg, med særlig fokus på helsevesenet. Du vil typisk ha ansvar for flere prosjekter samtidig. Du blir en del av et sterkt serviceteam som inkluderer prosjektledere, prosjektingeniører og serviceingeniører, og du vil arbeide tett sammen med disse for å skape optimale løsninger. Vi ser etter en prosjektleder som har evnen til å være tett på kunden, følge prosjektene til fullføring, og opprettholde en god og kontinuerlig relasjon til våre kunder. 

 

 

Arbeidet vil blant annet omfatte: 

• Prosjektering og programmering av automatiserings- og SD-anlegg 

• Anleggsoppfølging og administrasjon 

• Arbeide i en egen gruppe som jobber mot faste rammeavtalekunder og kundenes kontaktpersoner 

• Ansvar for prosjektene også i reklamasjonsperioden 

Lede og administrere prosjektingeniørene som inngår i egne prosjekter 

• Økonomisk og fremdriftsmessig oppfølging av egne prosjekter 

• Månedlig økonomisk rapportering sammen med gruppeleder 

Delta i forprosjekter, befaringer og noe salgsarbeid 

 

 

Hva vi ser etter: 

Vi søker en prosjektleder som har erfaring fra tilsvarende stilling, og som har evnen til å samarbeide og jobbe i team. Å være kreativ og se mulighetene til å utvikle løsninger etter kundens behov er viktige egenskaper vi ser etter. Vi er ute etter den riktige personen med utdanning fra ingeniørhøyskole/teknisk fagskole, elektro eller automasjon. I tillegg er det ønskelig å ha fagbrev innen automasjon eller elektro. 

 

 

Vi ser etter en person med følgende kvalifikasjoner: 

• Erfaring fra arbeid innen bygg automasjon eller automasjonsbransjen 

• Gode IT-kunnskaper på høyt brukernivå 

• Strukturert og selvstendig 

• Stillingen krever også en sterk kundeorientering, god serviceinnstilling og evne til å samarbeide i team 

• Fremmedspråk: Engelsk, muntlig og skriftlig 

• Norsk statsborgerskap 

 

 

Vi kan tilby: 

• Interessante arbeidsoppgaver i et spennende fagområde i kontinuerlig utvikling 

• Stor personlig utvikling 

• Innovative produkter fra et av verdens ledende selskaper 

• Et godt og spennende teknisk og kollegialt miljø 

• Konkurransedyktige pensjons-, forsikrings- og lønnsbetingelser 

 

 

Høres dette ut som deg? Send oss en søknad med en gang; vi behandler søknadene når vi mottar dem. Tiltredelse skjer etter avtale. Vennligst søk på stillingen via vår hjemmeside. Vi mottar ikke CV og søknad på e-post. 
For ytterligere informasjon om rekrutteringsprosessen, vennligst kontakt Senior Talent Acquisition Spesialist, Iben Lund på +45 25507944 eller via e-post: Iben.lund@jci.com. 

 

JCI is an Equal Opportunity Employer and does not discriminate on the basis of any protected categories. 

  #LI-IL3

Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete