¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

Cinisello Balsamo, Milano, Italy

Categoría del empleo:

Field Operations

Número de empleo:

WD30222459

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Descripción del empleo

Obiettivo generale

Per la nostra divisione che si occupa di HVACR Service, siamo alla ricerca di una figura tecnica nell'area del Nord Ovest Italia (Lombardia) che si occupi delle seguenti mansioni:

Responsabilità principali

  • Assistenza specializzata sistemi HVACR
  • Attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva su impianti frigo;
  • Messa in sicurezza dell'impianto prima dell'intervento manutentivo
  • Pronto intervento sull' impianto in caso di emergenze
  • Valutazione tecnica delle cause che hanno determinato il guasto/usura fornendo eventuali indicazioni utili al miglioramento del componente
  • Compilazione del rapporto di intervento secondo il modello e le procedure aziendali
  • Regolazione di macchine ed impianti
  • Custodia e verifica delle attrezzature e degli strumenti di lavoro assegnati.

Il profilo che cerchiamo

  • Conoscenza dei principi di funzionamento e delle caratteristiche degli impianti frigo in relazione al loro impiego;
  • Conoscenza degli strumenti e dei metodi di misura;
  • Conoscenza base dell'utilizzo del PC e strumenti informatici;
  • Orientamento al lavoro di squadra
  • Buona conoscenza lingua inglese

Area di lavoro: Lombardia

I nostri benefici
In Johnson Controls troverete un ambiente aperto a nuove idee ed esperienze appaganti, con la possibilità di svolgere un lavoro coinvolgente che vi stimolerà ad ampliare le vostre competenze e a fare carriera.

Chi siamo
Johnson Controls è una società globale diversificata e multi industriale leader del settore, che serve una vasta gamma di clienti in più di 150 paesi. I nostri 130.000 dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni energetiche efficienti, infrastrutture integrate e sistemi di trasporto di nuova generazione che insieme funzionano perfettamente per garantire la promessa delle città e comunità intelligenti. Il nostro impegno per la sostenibilità torna alle nostre radici nel 1885, con l'invenzione del primo termostato elettrico. Siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti a vincere e creare maggior valore per tutti i nostri stakeholder, attraverso la focalizzazione strategica sui nostri edifici e le piattaforme di crescita energetica.

Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete