Service Technician Fire
Groot, Bijgaarden Flemish Brabant, Belgium

Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Detalhes do trabalho

Tipo de emprego: 

Full-Time

Localização:

Groot, Bijgaarden Flemish Brabant, Belgium

Categoria de trabalho:

Field Operations

Número do trabalho:

WD30241732

Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Descrição do cargo

Bij Johnson Controls geven we vorm aan de toekomst om een veilige, comfortabele en duurzame wereld te creëren. Ons internationale team creëert innovatieve, geïntegreerde oplossingen om steden beter verbonden, gebouwen intelligenter en voertuigen efficiënter te maken. We hebben een passie voor de manier waarop de wereld leeft, werkt en speelt. De toekomst vraagt om creatieve ideeën, een ondernemende instelling en grensoverschrijdende samenwerkingen. Je bent op zoek naar een baan die gericht is op de toekomst. De toekomst is op zoek naar jou. 
 
Vanuit onze locatie in Groot-Bijgaarden zijn we op zoek naar een fulltime Technician Fire regio Vlaanderen.

Wat je zult doen.. 
Als Technician Fire ben je verantwoordelijk voor detectie werkactiviteiten, je voert onderhoud en reparaties uit aan onze brandmeld- en brandbeveiligingssystemen bij onze klanten. Als specialist word je opgeroepen voor het onderhoud en het oplossen van storingen brandmeld, blandblus- en ontruimingssystemen. 
 
Je wordt begeleid door een teamleader. Ons hoofdkantoor is in Groot-Bijgaarden maar je zal voornamelijk werken op de sites van onze klanten in Vlaanderen en omgeving. 
 
Hoe je het zult doen.. 
Als Technician Fire zal je door middel van het doelmatig inzetten van servicemiddelen op locatie bij de klant storingen en spoedeisende problemen oplossen. Je zal klanten, sales en het installatie team adviseren waar nodig en het contact onderhouden met de klanten omtrent de service werkzaamheden. Na verloop van tijd neem je ook deel aan het wachtsysteem voor servicewerkzaamheden buiten de normale werktijden. 
 

Waar we naar op zoek zijn.. 

  • Je hebt een goed inzicht in techniek, technische kennis op het gebied van branddetectie is essentieel 

  • Jij bent in het bezit van een VCA en Wa5 certificaat  

  • Sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en in het Frans 

  • Goed in de omgang met klanten en resultaatgericht 

  • Ervaren en bevoegd om een hoogwerker te bedienen 

  • Stressbestendig en je kan goed zelfstandig werken alsmede goed samenwerken in een team 

  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

  • Bij voorkeur; Ben je ook in het bezit van een rijbewijs C 

  • Heb je ervaring met het bedienen van een hoogwerker en hierover een geldige certificatie 

  • Mocht je over bovenstaande niet beschikken, dan kan je deze bewijzen/certificaties via ons behalen 

Mantenha-se informado sobre novas oportunidades de emprego

Assine alertas de empregos para receber vagas selecionadas em sua região e mantenha-se informado sobre as últimas oportunidades de carreira na Johnson Controls.

Inscrever-se