Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Detalhes do trabalho

Tipo de emprego: 

Full-Time

Localização:

Cinisello Balsamo, Milano, Italy

Categoria de trabalho:

Field Operations

Número do trabalho:

WD30241491

Você copiou com êxito o URL do trabalho para a área de transferência!

Descrição do cargo

Obiettivo generale

Johnson Controls in Italia, si impegna per favorire l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni di sicurezza BMS e antincendio per rendere il mondo più sicuro e proteggere l'operatività delle aziende, i luoghi in cui le persone vivono e lavorano. La figura ricercata verrà inserita all’interno del Team Operations e lavorerà a stretto contatto con il Project Manager.

Responsabilità principali

  • Preparazione dei progetti di Sistemi BMS
  • Interfaccia tecnica con clienti
  • Realizzazione programmi applicativi e mimici per sistemi BMS
  • Preparazione documentazione as built finali di commessa
  • Disegno tecnico meccanico ed/o elettrico in merito ai progetti correnti
  • Preparazione ed esecuzione FAT ove previsto
  • Partecipazione alle messe in servizio

Il profilo che cerchiamo

  • Verrà considerato un plus una laurea in Ingegneria Automazione/Informatica, Ingegneria Elettronica o Ingegneria Elettrotecnica
  • Essenziale grande spirito d'iniziativa, flessibilità, energia e passione nella gestione delle complessità nell’ufficio di una multinazionale complessa come Johnson Controls
  • Una particolare attenzione al dettaglio e precisione
  • Attenzione all’organizzazione del lavoro
  • Orientamento al lavoro di squadra
  • Utilizzo CAD
  • Minima esperienza con programmazione PLC o similari   
  • Disponibilità a trasferte Italia/Estero di breve durata
  • Conoscenza lingua inglese

I nostri benefici
In Johnson Controls troverete un ambiente aperto a nuove idee ed esperienze appaganti, con la possibilità di svolgere un lavoro coinvolgente che vi stimolerà ad ampliare le vostre competenze e a fare carriera. 

Offriamo:

  • Orari flessibili
  • Possibilità di Agile Working
  • Ticket buoni pasto da 8 Euro al giorno
  • Welfare aziendale

Chi siamo
Johnson Controls è una società globale diversificata e multi-industriale leader del settore, che serve una vasta gamma di clienti in più di 150 paesi. I nostri 130.000 dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni energetiche efficienti, infrastrutture integrate e sistemi di trasporto di nuova generazione che insieme funzionano perfettamente per garantire la promessa delle città e comunità intelligenti. Il nostro impegno per la sostenibilità torna alle nostre radici nel 1885, con l'invenzione del primo termostato elettrico. Siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti a vincere e creare maggior valore per tutti i nostri stakeholder, attraverso la focalizzazione strategica sui nostri edifici e le piattaforme di crescita energetica.
Verranno considerate solamente le candidature in linea con il profilo ricercato. L'azienda ringrazia fin d'ora le persone che risponderanno all'annuncio. Le ricerche sono rivolte ai candidati dell'uno e dell'altro sesso (L.903/77 e L.125/9).

Mantenha-se informado sobre novas oportunidades de emprego

Assine alertas de empregos para receber vagas selecionadas em sua região e mantenha-se informado sobre as últimas oportunidades de carreira na Johnson Controls.

Inscrever-se