¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

Apodaca, Nuevo Leon, Mexico

Categoría del empleo:

Engineering

Número de empleo:

WD30246254

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Descripción del empleo

¿Qué harás?

Como parte del equipo On Site serás el Líder de Proyectos BMS del Cliente en Johnson Controls, serás responsable de gestionar la coordinación de actividades y alcances para la ejecución de proyectos On Site, asegurando que sus necesidades sean atendidas mientras se respetan los plazos y presupuestos del proyecto.

Actuarás como el punto de contacto administrativo principal para los clientes a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde la iniciación hasta la finalización.

¿Cómo lo harás?

  • Servirás como el líder comercial  en acompañamiento del líder técnico en el sitio para los equipos de ejecución de proyectos en proyectos asignados, atendiendo y/o desarrollando cronogramas de proyectos e implementándolos de acuerdo con lo planeado.
  • Asistirás a reuniones de progreso del trabajo según sea necesario.
  • Salvaguardar la integridad de la compañía con base en los alcances y acuerdos costeables y/o  definitorios que involucren algún tipo de riesgo o conflicto de interés.
  • Coordinarás con equipo comercial e internos para asignar recursos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto y asegurar que la ingeniería y la puesta en marcha realizadas se alineen con los estándares establecidos.
  • Coordinarás los requisitos de capacitación del cliente para la eficiencia operativa.
  • Evaluarás el alcance contractual y el impacto de los comunicados emitidos por el cliente, directivas de campo y/o cambios en el cronograma.
  • Buscarás activamente trabajo adicional a través de órdenes de cambio, realizando estimaciones de costos asociadas y preparando propuestas.
  • Gestionarás los costos del proyecto, facturación y cobros, asegurando la finalización oportuna y precisa de la facturación del proyecto mientras mantienes los objetivos de rentabilidad.
  • Analizarás los sistemas de informes financieros y cronogramas de proyectos, comunicando efectivamente el progreso del proyecto, problemas y estado financiero a la dirección.
  • Gestionarás riesgos, establecerás planes de recuperación del proyecto y resolverás disputas con una mínima escalada.

¿Qué buscamos?

  • Ingeniero en Electronica/Comunicaciones, Electromecanico, Informatica o afín con relación en sistemas de control de edificios y gestión de energía BMS.
  • Título universitario en un campo relevante o experiencia laboral equivalente.
  • Un mínimo de seis años de experiencia en gestión de proyectos en una industria relacionada.
  • Experiencia demostrada en gestión de relaciones con clientes y ejecución de proyectos.
  • Fuertes habilidades de comunicación, negociación y liderazgo.
  • Dominio en herramientas y metodologías de gestión de proyectos.

Deseable

  • Experiencia en sistemas centralizados para control de edificios BMS, BAS, SCADA.
  • Relacionado a Sistemas HVAC Chillers, Unidades Paquete, Centrales de Agua Helada, Cajas VAV, Actuadores, Electro Válvulas etc. tableros de control para bombeo (VFD) Sensores de nivel, Flujo, Temperatura, Presion etc.
  • Comunicaciones BACnet IP /MSTP, ModBUS TCPIP / RTU, Ethernet y RS485 etc.

Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete