Project engineer Meet & Regeltechniek
Gorinchem, South Holland, Netherlands

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Detalles del empleo 

Tipo de empleo: 

Full-Time

Ubicación:

Gorinchem, South Holland, Netherlands

Categoría del empleo:

Field Operations

Número de empleo:

WD30238025

¡Has copiado correctamente la URL del trabajo en el portapapeles!

Descripción del empleo

Bij Johnson Controls geven we vorm aan de toekomst om een veilige, comfortabele en duurzame wereld te creëren. Ons internationale team creëert innovatieve, geïntegreerde oplossingen om steden beter verbonden, gebouwen intelligenter en voertuigen efficiënter te maken. We hebben een passie voor de manier waarop de wereld leeft, werkt en speelt. De toekomst vraagt om grenzeloze ideeën, een ondernemende instelling en grensoverschrijdende samenwerkingen. Je bent op zoek naar een baan die gericht is op de toekomst. De toekomst is op zoek naar jou.

Om onze technische expert team in Gorinchem te versterken, zijn we op zoek naar een gedreven Project Engineer Meet & Regeltechniek

Wat ga je doen:

  • Je bent verantwoordelijk voor het high-level ontwerp, de configuratie en uitvoering van projecten om aan de gestelde doelstellingen te voldoen.
  • De projecten betreffen gebouwbeheersystemen met de nadruk op de automatisering van gebouwgebonden HVAC-installaties.
  • Het bepalen van de volgorde van uitvoering en netwerklay-outs.
  • Technische coördinatie van de projecten.
  • Validatie van complete systeemfunctionaliteit en het oplossen van problemen met onderaannemers en anderen om gedegen uitvoering te garanderen.
  • Projectmanager en klant op de hoogte houden van de technische/operationele voortgang van het project, alsmede input leveren voor de projectplanningen.
  • Aansturen en begeleiden van onderaannemers.
  • Informatie verstrekken aan zowel de software-engineers, hardware-engineers als aan de inbedrijfstellers.
  • Je bent bekend met de veiligheidsnormen en handelt daar ook naar. Daarnaast zie je toe op het veilig werken voor je collega’s en onderaannemers.
  • Je kan worden betrokken bij de voorcalculatie van een nieuw project of deelproject of ondersteuning bieden bij pre-engineering in calculatiestadium.
  • Het selecteren, bestellen en volgen van de levering van materialen voor toegewezen projecten.

Hoe je het zult doen:

  • Je gaat in deze rol aan de slag als Project Engineer voor de projecten in uitvoering op regeltechnisch, integratie, GBS en ICT-niveau. Je zult vanuit je positie onderaannemers/leveranciers (bijvoorbeeld panelenbouw, bekabeling, toeleveranciers) technisch aansturen. Je hebt een sleutelrol binnen het projectteam. Daarnaast zal je:
  • Het overzicht houden op eventuele scopewijzigingen en hierop rapporteren aan de projectmanager in het traject.
  • Actief deelnemen aan technische projectvergaderingen.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor de hardware- en software engineering, inbedrijfstelling en technische afnames.
  • Spreekbuis zijn naar de klant betreffende techniek.
  • Aansturen van engineers en inbedrijfstellers (niet hiërarchisch).
  • Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en kwaliteitsborging van het project.
  • Planning technisch verantwoordelijk zijn voor de voortgang m.b.t. engineering en inbedrijfstelling.
  • Aanwezig zijn bij afnames zoals FAT, SFAT, SAT, ISAT, TOAT, etc.
  • Medeverantwoordelijk zijn voor het eindresultaat van geleverde producten en diensten.
  • Medeverantwoordelijk zijn voor het (samen met de andere PE’s) invoeren van standaard werkwijzen en oplossingen.

Waar we naar op zoek zijn:

  • Je hebt een achtergrond in engineering, projectleiding, werkvoorbereiding of zou hiernaar willen toegroeien. Je hebt een soortgelijke opleiding in een gerelateerde technische functie met relevante werkervaring (MRK-C, KLI-C, een technische HBO-opleiding E/W of denkniveau).
  • Je bent leergierig met een nieuwsgierigheid en interesse naar de laatste ontwikkelingen in de markt. Je bent bereid om door middel van opleidingen je kennis uit te breiden.
  • Je kan je vlot integreren in onze bestaande organisatie, legt gemakkelijk contacten en kunt goed netwerken.
  • Je houdt van aanpakken en het werken in teams. Je hebt een hands-on mentaliteit, helpt, adviseert en bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Je kan jezelf en andere collega’s motiveren om samen tot een goed resultaat te komen. Je wacht niet tot productinformatie jou bereikt maar gaat hier proactief achteraan.

Wat we bieden:

We bieden je een marktconform salaris gebaseerd op je werkervaring en kennisniveau. Daarnaast bieden we een interessant pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een smartphone, laptop en leaseauto. We stimuleren hybride werken met oog op privé-werkbalans. We ondersteunen je in je professionele ontwikkeling en bieden reële doorgroeimogelijkheden, zodat je verder kunt groeien binnen ons bedrijf.

Interesse?

Heeft deze vacature je interesse gewekt? Stuur dan je sollicitatie bij voorkeur in via onze website.

#LI-RV1

Mantente actualizado con las últimas oportunidades

Subscríbete a nuestro boletín de empleo para recibir las últimas actualizaciones sobre oportunidades profesionales, noticias de la empresa y perspectivas de la industria.

Subscríbete