Servicetechniker Kältetechnik/Mechatroniker (m/w/d)

Vagas mais recentes

Tipo de Emprego: Full time
Localização: Hamburg, Hamburg DE
Categoria do emprego: Field Operations
Número do emprego: WD30217141

Global Marine, Offshore und Service, eine Division von Johnson Controls, entwickelt, produziert und vertreibt komplette HVAC/R und Kontrollsysteme für Marine- und Küstenanwendungen und ist weltweit einer der größten Lieferanten dieser Branche.
 

Deine Aufgaben:

  • Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur im Bereich von Kälteanlagen

  • Lesen von elektrischen Schalt- und Funktionsplänen

  • Programmbedienung im Rahmen von einfachen Prozessabläufen

  • Bedienen von SPS- und ISN-Programmen

  • Löten von Kältemittelrohrleitungen
     

Wie Du deine Aufgaben angehen wirst:

Mit einer eigenständigen Arbeitsweise arbeitest Du auf Schiffen der Marine und kommerziellen Offshore-Plattformen. Du führst selbständig Reparatur- und Wartungsarbeiten an Kälteanlagen durch. Des Weiteren nimmst du York-Kälteanlagen über 150kW in Betrieb und bist zuständig für die Beseitigung von elektrischen, mechanischen und kältetechnischen Störungen.
 

Deine Qualifikationen:

  • Ausbildung zum Kälteanlagenbauer/in, Mechatroniker/in Kältetechnik, Elektriker/in oder alternativ eine ähnliche Qualifikation, wie z.B. KFZ-Mechatroniker/in

  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse von Vorteil

  • Mehrjährige Berufserfahrung sowie Grundkenntnisse in der Kältetechnik und Regelungstechnik in der Schiffsklimakälte sind wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich

  • Reisebereitschaft National, International
     

"Warum sich unsere Mitarbeiter für uns entscheiden?"

Einer unserer Servicetechniker erzählt: „Die Arbeit bei uns ist niemals langweilig – man ist selten am selben Ort, und die Aufgaben bieten einen großartigen Mix aus Teamarbeit und Eigeninitiative. Wir arbeiten mit hochwertigen, modernen Materialien und genießen gleichzeitig Flexibilität in der Arbeitszeit.“

Wenn Du eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich der Kältetechnik suchst, in der Du eigenverantwortlich und im Team arbeitest, dann ist diese Stelle genau das Richtige für Dich!
 

Unser Angebot

  • Vertrauensarbeitszeit/ Gleitzeit bei 35 Stunden mit 30 Tagen Urlaub

  • Vergütung nach Tarifvertrag

  • Eine umfassende Einarbeitung, angepasst an Deine Bedürfnisse – unser eigener Coach steht Dir ständig zur Seite im Onboarding

  • Ein Dienstfahrzeug steht Dir für alle beruflichen Fahrten zur Verfügung

  • Ein Firmenhandy wird Dir zur Verfügung gestellt, das auch für die private Nutzung freigegeben ist

  • Du willst etwas für Deine Gesundheit tun? Dann nutze unsere vergünstigten Konditionen in unterschiedlichen Fitness-Studios

  • Eine Unfallversicherung 24/7, die im beruflichen und privaten Umfeld greift

  • Nutze Corporate Benefits und spare als Mitarbeiter/in von Johnson Controls z.B. bei Deiner nächsten Urlaubsreise

Ready to join us? Dann bewirb dich jetzt und teile uns deine Gehaltsvorstellung sowie das mögliche Startdatum mit.

#LI-KB1

Compartilhe este emprego

Vagas de operações mais recentes

Uma função nas operações permite que nossos funcionários ajudem a reimaginar o desempenho dos edifícios para atender às pessoas, aos lugares e ao planeta. Seja visitando as instalações de um cliente ou trabalhando em uma de nossas instalações de fabricação de classe mundial, o seu papel é essencial para fornecer sustentabilidade impactante, novas experiências aos ocupantes e segurança e proteção eficientes para nossos clientes. Junte-se a nós nesta jornada – sua próxima grande oportunidade está a apenas alguns cliques de distância!

Pesquise nossas vagas abertas abaixo.

Servicetechniker / Mechatroniker (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg
Projektleiter (Gas-) Löschanlagen (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg
Open A Day in the Life at Johnson Controls videoOpen A Day in the Life at Johnson Controls video

Sempre acreditamos que eles devem ajudar a promover a humanidade em todos os nossos empreendimentos.

Open A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles videoOpen A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles video

Tenho a oportunidade de criar e desenvolver um plano de carreira, bem como o apoio, educação e formação para ser bem sucedida.

Karen | Gestora de planta | Estados Unidos

Open A Day in the Life at Johnson Controls | Sales Roles videoOpen A Day in the Life at Johnson Controls | Sales Roles video

A melhor parte de trabalhar com uma equipe de todo o mundo é que podemos aprender uns com os outros, o que nos ajuda a crescer pessoal e profissionalmente.