Quereinsteiger (m/w/d) als Servicetechniker Kältetechnik

Invia la candidatura

Tipologia di impiego: Full time
Località: Hamburg, Hamburg DE
Categoria di lavoro: Field Operations
Offerta numero: WD30217143

Global Marine, Offshore und Service, eine Division von Johnson Controls, entwickelt, produziert und vertreibt komplette HVAC/R und Kontrollsysteme für Marine- und Küstenanwendungen und ist weltweit einer der größten Lieferanten dieser Branche.
 

Deine Aufgaben:

  • Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur im Bereich von Kälteanlagen

  • Lesen von elektrischen Schalt- und Funktionsplänen

  • Programmbedienung im Rahmen von einfachen Prozessabläufen

  • Bedienen von SPS- und ISN-Programmen

  • Löten von Kältemittelrohrleitungen
     

Wie Du deine Aufgaben angehen wirst:

Mit einer eigenständigen Arbeitsweise arbeitest Du auf Schiffen der Marine und kommerziellen Offshore-Plattformen. Du führst selbständig Reparatur- und Wartungsarbeiten an Kälteanlagen durch. Des Weiteren nimmst du York-Kälteanlagen über 150kW in Betrieb und bist zuständig für die Beseitigung von elektrischen, mechanischen und kältetechnischen Störungen.
 

Deine Qualifikationen:

  • Ausbildung zum Kälteanlagenbauer/in, Mechatroniker/in Kältetechnik, Elektriker/in oder alternativ eine ähnliche Qualifikation, wie z.B. KFZ-Mechatroniker/in

  • Quereinsteiger mit technischem Verständnis und der Bereitschaft zur Weiterbildung sind ebenfalls herzlich willkommen

  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse von Vorteil

  • Mehrjährige Berufserfahrung sowie Grundkenntnisse in der Kältetechnik und Regelungstechnik in der Schiffsklimakälte sind wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich

  • Reisebereitschaft National, International
     

"Warum sich unsere Mitarbeiter für uns entscheiden?"

Einer unserer Servicetechniker erzählt: „Die Arbeit bei uns ist niemals langweilig – man ist selten am selben Ort, und die Aufgaben bieten einen großartigen Mix aus Teamarbeit und Eigeninitiative. Wir arbeiten mit hochwertigen, modernen Materialien und genießen gleichzeitig Flexibilität in der Arbeitszeit.“

Wenn Du eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich der Kältetechnik suchst, in der Du eigenverantwortlich und im Team arbeitest – egal ob mit Erfahrung oder als Quereinsteiger, dann ist diese Stelle genau das Richtige für Dich!
 

Unser Angebot

  • Vertrauensarbeitszeit/ Gleitzeit bei 35 Stunden mit 30 Tagen Urlaub

  • Vergütung nach Tarifvertrag

  • Eine umfassende Einarbeitung, angepasst an Deine Bedürfnisse – unser eigener Coach steht Dir ständig zur Seite im Onboarding

  • Ein Dienstfahrzeug steht Dir für alle beruflichen Fahrten zur Verfügung

  • Ein Firmenhandy wird Dir zur Verfügung gestellt, das auch für die private Nutzung freigegeben ist

  • Du willst etwas für Deine Gesundheit tun? Dann nutze unsere vergünstigten Konditionen in unterschiedlichen Fitness-Studios

  • Eine Unfallversicherung 24/7, die im beruflichen und privaten Umfeld greift

  • Nutze Corporate Benefits und spare als Mitarbeiter/in von Johnson Controls z.B. bei Deiner nächsten Urlaubsreise

Ready to join us? Dann bewirb dich jetzt und teile uns deine Gehaltsvorstellung sowie das mögliche Startdatum mit.

#LI-KB1

Condividi questa offerta

Posizioni più recenti nell’ambito operations

Un ruolo operativo permette ai nostri dipendenti di contribuire a reimmaginare le performance degli edifici per servire le persone, i luoghi e il pianeta. Sia che tu visiti la sede di un cliente o lavori presso uno dei nostri stabilimenti di produzione di livello mondiale, il tuo ruolo è essenziale per offrire ai nostri clienti significativi livelli di sostenibilità, nuove forme di occupazione degli spazi e una sicurezza e protezione rispettose della privacy. Unisciti a noi in questo viaggio: la tua prossima grande opportunità è solo a pochi clic da te!

Ricerca le nostre opportunità di lavoro qua sotto.

Servicetechniker / Mechatroniker (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg
Projektleiter (Gas-) Löschanlagen (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg
Apri il video: A Day in the Life at Johnson ControlsApri il video: A Day in the Life at Johnson Controls

Da sempre crediamo che ogni nostro sforzo possa contribuire a far progredire l’umanità.

Ho l’opportunità di creare e sviluppare un percorso professionale, e in più il supporto, la formazione e i training per avere successo.

Karen | Direttore di stabilimento | Stati Uniti

La parte migliore del lavorare con un team proveniente da tutto il mondo è che possiamo imparare gli uni dagli altri, il che ci aiuta a crescere personalmente e professionalmente.

Ignacio | Responsabile sviluppo aziendale | Spagna

Qui, in JCI, lavorando come un unico team, abbiamo l’opportunità di creare e ottenere molto di più.

Tanya | Direttore piattaforma hardware globale | Stati Uniti

Sono entusiasta di realizzare innovazioni che migliorano la vita delle persone. Nulla è impossibile se lo vuoi veramente.

Gyandendra | Direttore tecnico associato | India