Quereinsteiger (m/w/d) als Servicetechniker Kältetechnik

APPLICAR A EMPLEO

Tipo de empleo: Full time
Ubicación: Hamburg, Hamburg DE
Categoría de empleo: Field Operations
Número de empleo: WD30217143

Global Marine, Offshore und Service, eine Division von Johnson Controls, entwickelt, produziert und vertreibt komplette HVAC/R und Kontrollsysteme für Marine- und Küstenanwendungen und ist weltweit einer der größten Lieferanten dieser Branche.
 

Deine Aufgaben:

  • Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur im Bereich von Kälteanlagen

  • Lesen von elektrischen Schalt- und Funktionsplänen

  • Programmbedienung im Rahmen von einfachen Prozessabläufen

  • Bedienen von SPS- und ISN-Programmen

  • Löten von Kältemittelrohrleitungen
     

Wie Du deine Aufgaben angehen wirst:

Mit einer eigenständigen Arbeitsweise arbeitest Du auf Schiffen der Marine und kommerziellen Offshore-Plattformen. Du führst selbständig Reparatur- und Wartungsarbeiten an Kälteanlagen durch. Des Weiteren nimmst du York-Kälteanlagen über 150kW in Betrieb und bist zuständig für die Beseitigung von elektrischen, mechanischen und kältetechnischen Störungen.
 

Deine Qualifikationen:

  • Ausbildung zum Kälteanlagenbauer/in, Mechatroniker/in Kältetechnik, Elektriker/in oder alternativ eine ähnliche Qualifikation, wie z.B. KFZ-Mechatroniker/in

  • Quereinsteiger mit technischem Verständnis und der Bereitschaft zur Weiterbildung sind ebenfalls herzlich willkommen

  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse von Vorteil

  • Mehrjährige Berufserfahrung sowie Grundkenntnisse in der Kältetechnik und Regelungstechnik in der Schiffsklimakälte sind wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich

  • Reisebereitschaft National, International
     

"Warum sich unsere Mitarbeiter für uns entscheiden?"

Einer unserer Servicetechniker erzählt: „Die Arbeit bei uns ist niemals langweilig – man ist selten am selben Ort, und die Aufgaben bieten einen großartigen Mix aus Teamarbeit und Eigeninitiative. Wir arbeiten mit hochwertigen, modernen Materialien und genießen gleichzeitig Flexibilität in der Arbeitszeit.“

Wenn Du eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich der Kältetechnik suchst, in der Du eigenverantwortlich und im Team arbeitest – egal ob mit Erfahrung oder als Quereinsteiger, dann ist diese Stelle genau das Richtige für Dich!
 

Unser Angebot

  • Vertrauensarbeitszeit/ Gleitzeit bei 35 Stunden mit 30 Tagen Urlaub

  • Vergütung nach Tarifvertrag

  • Eine umfassende Einarbeitung, angepasst an Deine Bedürfnisse – unser eigener Coach steht Dir ständig zur Seite im Onboarding

  • Ein Dienstfahrzeug steht Dir für alle beruflichen Fahrten zur Verfügung

  • Ein Firmenhandy wird Dir zur Verfügung gestellt, das auch für die private Nutzung freigegeben ist

  • Du willst etwas für Deine Gesundheit tun? Dann nutze unsere vergünstigten Konditionen in unterschiedlichen Fitness-Studios

  • Eine Unfallversicherung 24/7, die im beruflichen und privaten Umfeld greift

  • Nutze Corporate Benefits und spare als Mitarbeiter/in von Johnson Controls z.B. bei Deiner nächsten Urlaubsreise

Ready to join us? Dann bewirb dich jetzt und teile uns deine Gehaltsvorstellung sowie das mögliche Startdatum mit.

#LI-KB1

Compartir este empleo

Últimos puestos de operaciones

Con un puesto en operaciones nuestros empleados pueden ayudar a reinventar el desempeño de los edificios para servir a las personas, a los lugares y al planeta. Tanto si visita a un cliente en su lugar de trabajo como si su actividad se desarrolla en una de nuestras avanzadas plantas de fabricación, su función es esencial para ofrecer a nuestros clientes una sostenibilidad definitiva, nuevas experiencias para los ocupantes y una seguridad respetuosa. Acompáñenos. ¡Su gran oportunidad está solo a unos pocos clics!

Busque entre nuestras vacantes a continuación.

Servicetechniker / Mechatroniker (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg
Projektleiter (Gas-) Löschanlagen (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg
Open A Day in the Life at Johnson Controls videoOpen A Day in the Life at Johnson Controls video

Siempre hemos creído que deben ayudar al avance de la humanidad en todas nuestras actividades.

Abrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations RolesAbrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles

Tengo la oportunidad de crear y desarrollar una trayectoria profesional, y de contar con el apoyo, la educación y la formación para tener éxito.

Karen | Gerente de planta | Estados Unidos

Abrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Sales RolesAbrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Sales Roles

Lo mejor de trabajar con un equipo formado por integrantes de todo el mundo es que podemos aprender unos de otros y avanzar de manera personal y profesional.

Ignacio | Responsable de desarrollo de negocios | España

Abrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Engineering Roles Abrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Engineering Roles

Tenemos el potencial de liberar y desarrollar mucho más aquí, en JCI, en el entorno de un solo equipo.

Tanya | Directora de Global Hardware Platforming | Estados Unidos

Abrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Digital RolesAbrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Digital Roles

Me apasiona ofrecer innovaciones que mejoran la vida de la gente. El cielo es el límite si lo deseas.

Gyandendra | Director asociado de ingeniería | India