Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

APPLICAR A EMPLEO

Tipo de empleo: Full time
Ubicación: Koln, Nordrhein-Westfalen DE
Categoría de empleo: Field Operations
Número de empleo: WD30206313

Lass uns gemeinsam mit unserer innovativer Gebäudetechnik eine sichere und nachhaltige Zukunft gestalten

Johnson Controls bietet weltweit ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für Gebäude. Wir optimieren die Leistung, Sicherheit und den Komfort von Gebäuden und sind spezialisiert auf Brandschutz, Kälte- und Klimalösungen sowie Gebäudeautomation. Mit 100.000 Experten in über 150 Ländern unterstützen wir Kunden aus verschiedenen Branchen.

Wie trägst Du als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik dazu bei?

Als Mechatroniker (m/w/d) für Kältetechnik stehen die Montage, Instandsetzung & Wartung von unseren Kälte- Klima- & Lüftungsanlagen auf Deinem Tagesprogramm. Du arbeitest in öffentlichen Gebäuden, Arenen oder Produktionsanlagen, stellst dort die Komponenten für die Kälte und Klimaanlagen zusammen und montierst einzelne Anlagenteile. Das können sowohl mechanische, elektronische oder elektrotechnische Bauteile sein. Bei uns wirst Du praxisnah ausgebildet. Ob direkt beim Kunden oder auf der Baustelle – im Rahmen Deiner Installations- und Servicetätigkeit ist kein Tag wie der andere und Du bist viel unterwegs. Wir bieten Dir gleich von Anfang an Abwechslung und Perspektive.

Ausbildungsstart: 01. August 2025
Berufsschule: Heinrich-Hertz-Europakolleg Bonn
Verbundpartnerausbildung

In der 3,5-jährigen Ausbildung werden Dir folgende Inhalte vermittelt:

  • Montage & Inbetriebnahme von Kälte- und Klimaanlagen, div. Kältesystemen und den dazugehörigen Komponenten

  • Installation von Elektrobauteilen und Elektroschaltplänen im Schaltkasten

  • Durchführung einer Instandhaltung, Fehlersuche, Reparatur sowie Druckprobe und Fein Lecksuche einer Kälteanlage

  • Programmieren von Mess- Steuerungs- und Regelungseinrichtunge

 Deine Benefits:

  • Attraktive & jährlich steigende Ausbildungsvergütung 
    (1000,00 €-1200,00 € p.M.)

  • Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen

  • 30 Tage Urlaub

  • Unbefristete Übernahmeoptionen & Karriereperspektiven

  • Ausstattung für das mobile Arbeiten mit eigenem Laptop & Diensthandy

  • Firmenfahrzeug (ab dem 3. Ausbildungsjahr)

  • Exklusiver Zugang zur simpleclub Lernapp

  • Digitalisierung der Ausbildungsinhalte (z.B. ein digitales Berichtsheft)

  • Corporate Benefits (Fitness, Fashion, Elektronik u.v.m.)

Was Du für die Ausbildung mitbringen solltest:

  • Guter Schulabschluss

  • Motivation, Neugierde und Initiative

  • Begeisterung für die Mitarbeit in einem dynamischen Team und innovativen Umfeld

Bewirb Dich jetzt und werde Teil von Johnson Controls!
Mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf & letzte Zeugnisse, Anschreiben optional) über unsere Karriereseite.

Wir haben Dich neugierig gemacht oder Du hast noch Fragen? Kontaktiere uns gerne per Mail ausbildung@jci.com

Engül Durmisi, Talent Acquisition

#LI-ED2

Compartir este empleo

Últimos puestos de operaciones

Con un puesto en operaciones nuestros empleados pueden ayudar a reinventar el desempeño de los edificios para servir a las personas, a los lugares y al planeta. Tanto si visita a un cliente en su lugar de trabajo como si su actividad se desarrolla en una de nuestras avanzadas plantas de fabricación, su función es esencial para ofrecer a nuestros clientes una sostenibilidad definitiva, nuevas experiencias para los ocupantes y una seguridad respetuosa. Acompáñenos. ¡Su gran oportunidad está solo a unos pocos clics!

Busque entre nuestras vacantes a continuación.

Ausbildung zum Informationselektroniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen
Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/d)
Field Operations
Koln, Nordrhein-Westfalen
Open A Day in the Life at Johnson Controls videoOpen A Day in the Life at Johnson Controls video

Siempre hemos creído que deben ayudar al avance de la humanidad en todas nuestras actividades.

Abrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations RolesAbrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles

Tengo la oportunidad de crear y desarrollar una trayectoria profesional, y de contar con el apoyo, la educación y la formación para tener éxito.

Karen | Gerente de planta | Estados Unidos

Abrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Sales RolesAbrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Sales Roles

Lo mejor de trabajar con un equipo formado por integrantes de todo el mundo es que podemos aprender unos de otros y avanzar de manera personal y profesional.

Ignacio | Responsable de desarrollo de negocios | España

Abrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Engineering Roles Abrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Engineering Roles

Tenemos el potencial de liberar y desarrollar mucho más aquí, en JCI, en el entorno de un solo equipo.

Tanya | Directora de Global Hardware Platforming | Estados Unidos

Abrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Digital RolesAbrir video: A Day in the Life at Johnson Controls | Digital Roles

Me apasiona ofrecer innovaciones que mejoran la vida de la gente. El cielo es el límite si lo deseas.

Gyandendra | Director asociado de ingeniería | India