Servicetechniker Kältetechnik/Mechatroniker (m/w/d)

Přihlásit se nyní

Typ zaměstnání: Full time
Lokalita: Hamburg, Hamburg DE
Obor: Field Operations
Číslo pracovní pozice: WD30217141

Global Marine, Offshore und Service, eine Division von Johnson Controls, entwickelt, produziert und vertreibt komplette HVAC/R und Kontrollsysteme für Marine- und Küstenanwendungen und ist weltweit einer der größten Lieferanten dieser Branche.
 

Deine Aufgaben:

  • Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur im Bereich von Kälteanlagen

  • Lesen von elektrischen Schalt- und Funktionsplänen

  • Programmbedienung im Rahmen von einfachen Prozessabläufen

  • Bedienen von SPS- und ISN-Programmen

  • Löten von Kältemittelrohrleitungen
     

Wie Du deine Aufgaben angehen wirst:

Mit einer eigenständigen Arbeitsweise arbeitest Du auf Schiffen der Marine und kommerziellen Offshore-Plattformen. Du führst selbständig Reparatur- und Wartungsarbeiten an Kälteanlagen durch. Des Weiteren nimmst du York-Kälteanlagen über 150kW in Betrieb und bist zuständig für die Beseitigung von elektrischen, mechanischen und kältetechnischen Störungen.
 

Deine Qualifikationen:

  • Ausbildung zum Kälteanlagenbauer/in, Mechatroniker/in Kältetechnik, Elektriker/in oder alternativ eine ähnliche Qualifikation, wie z.B. KFZ-Mechatroniker/in

  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse von Vorteil

  • Mehrjährige Berufserfahrung sowie Grundkenntnisse in der Kältetechnik und Regelungstechnik in der Schiffsklimakälte sind wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich

  • Reisebereitschaft National, International
     

"Warum sich unsere Mitarbeiter für uns entscheiden?"

Einer unserer Servicetechniker erzählt: „Die Arbeit bei uns ist niemals langweilig – man ist selten am selben Ort, und die Aufgaben bieten einen großartigen Mix aus Teamarbeit und Eigeninitiative. Wir arbeiten mit hochwertigen, modernen Materialien und genießen gleichzeitig Flexibilität in der Arbeitszeit.“

Wenn Du eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich der Kältetechnik suchst, in der Du eigenverantwortlich und im Team arbeitest, dann ist diese Stelle genau das Richtige für Dich!
 

Unser Angebot

  • Vertrauensarbeitszeit/ Gleitzeit bei 35 Stunden mit 30 Tagen Urlaub

  • Vergütung nach Tarifvertrag

  • Eine umfassende Einarbeitung, angepasst an Deine Bedürfnisse – unser eigener Coach steht Dir ständig zur Seite im Onboarding

  • Ein Dienstfahrzeug steht Dir für alle beruflichen Fahrten zur Verfügung

  • Ein Firmenhandy wird Dir zur Verfügung gestellt, das auch für die private Nutzung freigegeben ist

  • Du willst etwas für Deine Gesundheit tun? Dann nutze unsere vergünstigten Konditionen in unterschiedlichen Fitness-Studios

  • Eine Unfallversicherung 24/7, die im beruflichen und privaten Umfeld greift

  • Nutze Corporate Benefits und spare als Mitarbeiter/in von Johnson Controls z.B. bei Deiner nächsten Urlaubsreise

Ready to join us? Dann bewirb dich jetzt und teile uns deine Gehaltsvorstellung sowie das mögliche Startdatum mit.

#LI-KB1

Sdílejte tuto pracovní pozici

Nejnovější pracovní pozice v oblasti provozu

Na pracovní pozici v oblasti provozu se naši zaměstnanci mohou podílet na optimalizaci výkonu budov tak, aby sloužily lidem, jednotlivým lokalitám i celé planetě. Ať už jste na návštěvě u zákazníka nebo pracujete v jednom z našich špičkových výrobních závodů, vaše role je klíčová pro zajišťování účinné udržitelnosti a potřebné bezpečnosti pro naše zákazníky. Připojte se k nám na této cestě – od vaší nové skvělé příležitosti vás dělí jen pár kliknutí!

Níže vyhledejte volné pracovní pozice.

Servicetechniker / Mechatroniker (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg
Projektleiter (Gas-) Löschanlagen (m/w/d)
Field Operations
Hamburg, Hamburg
Spustit video: A Day in the Life at Johnson ControlsSpustit video: A Day in the Life at Johnson Controls

Jsme odjakživa přesvědčeni, že mají pomáhat lidem rozvíjet se při všem, co dělají.

Spustit video: A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations RolesSpustit video: A Day in the Life at Johnson Controls | Plant Operations Roles

Mám příležitost budovat a rozvíjet profesní dráhu a zároveň podporu, vzdělávání a školení potřebné k tomu, abych uspěla.

Karen | manažerka výrobního závodu | USA

Spustit video: A Day in the Life at Johnson Controls | Sales RolesSpustit video: A Day in the Life at Johnson Controls | Sales Roles

To nejlepší na spolupráci s týmem z celého světa je, že se od sebe navzájem můžeme učit, což nám pomáhá růst, jak z profesního, tak osobního hlediska.

Ignacio | vedoucí obchodního rozvoje | Španělsko

Spustit video: A Day in the Life at Johnson Controls | Engineering Roles Spustit video: A Day in the Life at Johnson Controls | Engineering Roles

Ve společnosti JCI máme potenciál dosáhnout mnohem vyšších cílů a posunout se mnohem dál, protože se řídíme mottem ‚všichni spolu‘.

Tanya | ředitelka pro globální hardwarovou platformu | USA

Spustit video: A Day in the Life at Johnson Controls | Digital RolesSpustit video: A Day in the Life at Johnson Controls | Digital Roles

Jsem nadšený, že můžu přicházet s inovacemi, které zlepšují životy lidí. Když na to máte, nic není nemožné.

Gyandendra | zástupce technického ředitele | Indie